This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:它是否可用于 SD 卡应用中的 SDR104规范

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955372/txb0106-whether-it-can-be-used-for-sdr104-spec-in-sd-card-application

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TXB0304

大家好、  

我们的一位客户正在寻找 SD 卡缓冲器/中继器。 其规格遵循 SDR104、该时钟频率高达208MHz、数据速率高达104Mb/s 客户正在考虑将 TXB 系列用于 DATA0~3、将 CMD 和 AUP 系列用于 CLK。 你怎么看? 如果可行、是否有推荐器件?

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    数据速率在数据表中提供、但没有、此器件无法以这些速率运行。 我们的产品线中没有中继器器件、任何能够处理双向信号的器件都几乎不提供自己的驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 迪伦·哈伯德

    关于 TXB0304,数据表显示它可以支持140Mbps。

    对于时钟信号,在208MHz 时的规格为1.8V,上升时间和下降时间小于0.96ns。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我想您刚刚在这里回答了自己的问题、该器件可支持高达140Mbps 的速率。 140Mbps 远低于208MHz。