This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955592/txs0206-pull-up-down-resistor

器件型号:TXS0206

大家好、

我的客户正在考虑使用 TXS0206。 您能回答以下问题吗?

 

当电压被施加到 VCCA 并且没有电压被施加到 EN 和 VCCB 上时、B 侧端子(CLKB、CMDB、DATAB)的输出是否会变为未定义或 HIZ?  

客户想知道他们是否需要在 B 侧端子侧放置一个电阻器来固定加电时的逻辑。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EN 上放置一个弱下拉电阻器是否更简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi、

    我同意 Clemens 的观点、在 EN 上添加下拉电阻更有意义、否则您将不知道 I/O 的状态