This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B:CD4010BQDRQ1 -电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955574/cd4010b-cd4010bqdrq1---power-supply

器件型号:CD4010B

您好!

我们使用的是 CD4010BQDRQ1。

在数据表中、建议 VDD > VI > VCC。

如果我在 VDD 和 VCC 上使用5V 电压、是否会产生任何影响。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许 VDD = VCC = VCC 并使其正常工作、但这毫无意义。 有更好的5V 缓冲器器件;只有当您实际的电压可能大于5V 时、使用 CD4010B 才有意义