This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:是否可以应用3.3V 控制?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955457/sn74axc4t774-applying-3-3v-control-okay

器件型号:SN74AXC4T774

我们将其作为1.8V 至2.5V 的逻辑转换器。  根据数据表、从 OE 到1.8V (在 VCCA 线路上)的上拉电阻为10k。  我们使用3.3V 逻辑来驱动 OE。  这似乎不是问题、但需要确认在 VCCA 为+1.8V 且 VCCB 为+2.5V 时对该器件应用+3.3V 控制或 OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以确认您是正确的。 这属于建议的器件工作条件范围:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是 VCCA 将为1.8V、但 OE 将为+3.3V、因此需要确保当 VCCA 为1.8V 时没有最大 OE 电压。  如果 OE 引脚的电压或逻辑高于 VCCA、我想确保该器件不会尝试通过该引脚进行偏置或供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解。 这是一个有效的问题、在执行此操作之前、您应通过数据表进行检查。

    这可能是逻辑论坛上最常见的问题--我们有一个常见问题解答,在这里有更多详细信息:

    [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 kΩ、电流将流经10k Ω 电阻流入1.8V 电源。 如果电源无法灌入该电流、则其电压可能会上升到1.8V 以上