This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T14:错误触发问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T14, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954173/sn74aup1t14-false-trigger-issues

器件型号:SN74AUP1T14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

大家好、团队、

我们看到 SN74AUP1T14施密特触发逆变器在以下电路中的特殊情况:

左侧的 RUN_STOP_KEY 信号会进入键盘中的膜片开关。 按下键时、信号被拉至接地。 右侧的 run_stop_key_BUF 信号直接进入 i.MX 6UL 微处理器。 我们的一位软件工程师注意到、单个按键操作会生成两个上升沿中断。 按下键时、第一个中断按预期发生、但第二个中断发生在释放键且逆变器输出变为低电平之后。 当函数发生器更换机械开关时也会观察到这种情况;但是、当 SN74LVC1G14更换 AUP1T 逻辑器件时、问题就会消失。

以下示波器图像通过蓝色波形显示逆变器的输出、通过黄色波形显示3V3_EXT_UP 电源电压。 我想‘m电源在切换时是否“正在闪烁”。 可以看出,输出有一个我无法解释的异常特性。

 

更改水平和垂直分辨率后、由于微处理器的响应速度、信号看起来可能会错误地触发上升沿中断。 i.MX 6UL 要求输入转换时间小于25ns、因此对于缓慢转换和噪声、我认为这是导致问题的原因。

 

您是否看到我们使用该部件的方式存在任何问题? 我认为输入端的时间常数可能过长、但通过移除电容器 C55来加快它的速度似乎没有帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否捕获输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    在我看来、它看起来像是在拉低输出。

    LVC 器件的输出驱动器比 AUP 器件强得多、因此在我看来、将线路下拉的任何东西的强度都与 AUP 相当、但比 LVC 弱。

    工艺的输入引脚是否有可能成为 I/O 引脚? 它是否会将线路驱动为低电平意外导致总线争用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    下面的图片显示了黄色的输入信号(引脚2)和蓝色的输出信号(引脚4)。 尽管输入看起来像直流信号,但时间常数相对于示波器的40us 时基而言非常长。

    如果微处理器输入(即 I/O)将逆变器的输出驱动为低电平,我们会感到惊讶,但这种情况始终是可能的,因此我们将测试该理论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    我想你是对的-我没有看到输入最初是在转换、看起来有一些噪声分配给输入、大概来自 AUP1T14的内部电路:

    我从来没有从 ST 输入中看到过这种行为,但是 AUP 系列在其工作方式上相对独特--那里有很多事情要做,以降低功耗。  慢速输入与弱驱动器(220k 电阻)相结合可能会导致反馈环路和内部振荡。

    您能否更仔细地查看输入上的噪声?  如果可能、我希望频率、波形和振幅更清晰一点。 此外、C55的噪声是包含还是消除了?  我希望电容器能够显著降低噪声、因此在这里看到它是奇怪的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端有噪声、显然大于迟滞。 (LVC 输入具有较大的迟滞。)

    奇怪的输出信号可能是由振荡引起的。

    输入端的电容器应防止类似的情况。 您能否检查噪声是否通过电源/GND? 您能展示电路板布局吗?