This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:74HC595串行至并行转换器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955161/sn74hc595-74hc595-serial-to-parallel-converter

器件型号:SN74HC595

大家好、

 您能不能为以下 SN74HC595查询提供帮助

当 RCLK 和 SRCLK 为低电平时、OE#为低电平。 SRCLR#为低电平。 Qx 输出的状态是什么?

 

默认情况下、Qx 输出被拉低。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRCLR 清除输入移位寄存器、但不清除输出寄存器。 因此、输出的状态未定义。

    只有在 RCLK 上有一个边沿后、输出才变为低电平。

    如果输出在初始化前显示为高阻抗、则 OE 必须保持高电平、直到初始化完成。