This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B

Guru**** 2530990 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, CD40109B, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955062/cd4504b-cd4504b

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件: CD40109BTMS320F28335

您好!

我使用 F28335来控制逆变器、其驱动需要15V 脉冲才能启动。 我想使用 CD4504B 将 DSP PWM 的电压从3.3V 增加到15V。 我以前没有使用过该 IC。 那么、我的问题是、它适用于这个目标吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议改用 CD40109B、除非您确实需要能够在 TTL 和 CMOS 信号之间切换、我对您的问题有疑问。

    CD40109B 非常简单易用-只需将3.3V 应用于 V_CC、将15V 应用于 V_DD、输出将跟随输入。

    这个器件没有很大的驱动强度,所以我不知道它是否有你的应用所需的功率--你可能需要在电压转换后添加一个栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 开关是 IGBT、它们具有栅极驱动器。 我只需要将 TMS320F28335的脉冲增加到3.3V 至15V。因此、您建议 为我的应用使用 CD40109B、而不是 CD4504B。

    我刚才查看 了 CD40109B 的数据表、例如、我有从0变为3.3V 的 PWM 脉冲。 因此、我应该向 V_CC 施加3.3V 电压、并向 V_DD 施加15V 电压、然后将 V_ss 接地(零)。 如果我将 A 引脚视为输入、我应该对使能 A 引脚施加3.3伏的电压、并对 A 引脚施加 PWM 信号、以获得幅度为15V 的输出信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。