This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:最大功耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955055/sn74act00-maximum-power-dissipation

器件型号:SN74ACT00

大家好、

你好。

我们的客户正在进行热分析、想知道 SN74ACT00D 的最大功耗是多少?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    最大热功率耗散使用提供的封装热阻抗(86°C/W)、最高环境工作温度(取决于客户应用)和最高结温(150°C)进行计算。

    例如、如果客户在最高温度85°C 的范围内操作器件、则公式为:

    (150 - 85)/ 86 = 756mW