This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:ESD 规格。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954972/cd4046b-esd-specification

器件型号:CD4046B

大家好、

如果您有 CD4046B 的 ESD 规格、您可以与我们分享吗?

如果没有、请告诉我类似器件的 ESD 规格?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该器件的 HBM ESD 额定值为2kV。