This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32:-4mA 条件下的 VOH 最小值

Guru**** 2518060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954930/sn74lvc2g32-voh-min-with--4ma-condition

器件型号:SN74LVC2G32

您好!

我的客户正在考虑将 Toshiba TC7W32FU 替换为 SN74LVC2G32。

 
TC7W32FU 将 VOH 最小值指定为4.13V、电流为-4mA、VCC=4.5V、Ta=-45-85C。
另一方面、SN74LVC2G32将 VOH 最小值指定为3.8V、具有-32mA、VCC=4.5V 和 Ta=-45–85C。

 
然后、他们想知道 SN74LVC2G32在-4mA 条件下的 VOH 最小值、从而知道它与该参数兼容或优于 Toshiba。
您是否有-4mA 条件的任何数据? 或者如何计算该值?

此致、
OBA