This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出 Q 脉冲>500ms

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954277/sn74lvc1g123-output-q-pulse-500ms

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

客户希望设计超过500ms 的输出 Q-Pulse。 Vcc 电压为3.3V。

他们尝试使用200k 欧姆的 Rext 和4.7uF 的 Cext。 结果可能与他们的设计相匹配。

但是、DS 图中 Cext 的最大值仅为1uf。 在使用此器件时、选择4.7uF 的 Cext 是否存在任何问题? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    在器件中使用大电容器没有任何问题。 我看到有几个客户长时间延迟、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、这解决了我的问题。

    此致、

    Mike