This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:无输出

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954490/txb0108-no-output

器件型号:TXB0108

我在 TXB0108DQSR 中设计了一个带有闪存 SPI n.v.的小型 PCB 板; 这个较小的 PCB 贴片一个较大的电路板是在1.8V 下工作的主板、正在驱动一个较旧的1.8V 闪存 NVM、从而能够使用一个较新的3V3部件。

通信器 的 VDDA 和 OE 引脚连接到1.8V 电源轨、而 VCCB 由3V3电源轨供电。 两种电源的电压均准确无误。

我可以看到时钟、MOSI、CHIP_SELECT。 定期在收发器 A 侧引脚上摆动0-1.8V (1V8、用作输入)、但不超过 B 侧相应输出引脚上的低电平垃圾毛刺脉冲约为0Vdc

已经检查了所有的接线并尝试更换 TXB0108芯片、但没有成功。

SPI 时钟的周期大于100ns、且约为50%直流、因此应遵循 TXB0108数据表中的最小脉冲宽度。  

这是贴片原理图。

我真的无法理解什么是错误、有人能解释一下和/或分享任何解决方案/想法吗?

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像

    我怀疑 B 引脚上的负载过高;请参阅数据表的第8.3.3和8.3.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。 发现它自误:TXB0108连接 不正确...  曾经使用过 PW 封装引脚而不是 DQS ... AAAGH!!

    再见

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 正如我在自己对本案例的答复中所写的那样、错误是我的... 我已经根据不同封装的引脚分配对芯片进行了布线...

    再见 F