This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:HBM 和 CDM 的 V (ESD)规格

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954498/sn74lvc1g04-v-esd-spec-of-hbm-and-cdm

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

在第7.2节中、为什么  我们没有 HBM 和 CDM 的 V (ESD)负电压规格?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    SN74LVC1G04使用与 TI 中几乎所有其他 CMOS 逻辑器件相同的 ESD 保护类型。 提供的值是 ESD 冲击的幅度、不表示极性。  

    这与数据表格式标准的更改有关、不会影响器件的性能。  幸运的是、新标准包含"±"符号、以避免混淆。