This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:针对支持 SDR104的 SD 电平位移器件的建议

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954304/txs0206-recommendation-for-sd-level-shift-device-supporting-sdr104

器件型号:TXS0206

尊敬的:

在这里、我们需要在 SD 应用中进行电平转换。 AP 侧的电压电平为1.8V、SD 侧的电压电平为3.3V。 它需要支持 SDR104标准、我们是否有这样的器件? 谢谢。

我们是否有针对不同器件的 SD 速度标准的映射表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有任何东西可以支持 SDR104标准。

    对于时钟、3.3V 时为416Mbps、超出了我们所有转换器的最大速度。  

    新的 AXC 转换器在1.8V 至3.3V 范围内的额定速率为380Mbps、因此它们可能以该速率运行、但我无法说它们有多可靠。

    客户还必须为数据线路添加方向控制信号。

    至于 SD 标准和电压转换的映射表、不是、我们实际上没有。  有 一个电压转换指南我们的参数搜索 包括一些受支持的协议、但通常仅支持-不是非常具体的协议。