This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:IBIS 模型问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954322/txb0106-question-for-ibis-model

器件型号:TXB0106

您好、专家、

有关 TXB0106 IBIS 模型中的引脚模型的信息  

TXB0106_IO_B_33      3.3伏 Vcc

TXB0106_IO_B_OS_33    3.3伏 Vcc

上述引脚型号有何区别?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    从 TXB0106的 IBIS 模型文件中:

    IBIS 3.2语法无法描述的特性
    动态更改的任何输出结构
    转换期间的阻抗。 此器件使用类似器件
    输出结构、因此仿真结果
    可能不准确。 TI 建议使用 SPICE
    在仿真精度很重要时进行仿真。

    该器件在每个引脚(OS)的输出端包含一个一次性电路、可在短时间(~30ns)内提高驱动强度。  这由"OS"模型表示、而另一个模型表示静态模型。  这两者可以并联使用,以更准确地表示器件的输出,但与仅使用操作系统模型相比,边缘差异最小-- 我建议在 OS 模型设置为30ns 脉冲宽度的情况下进行任何类型的信号完整性分析。