This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:可耐受5V 电压?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953952/sn74lvc8t245-5v-tolerant

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC245A

您好!

我们的客户正在寻找双向转换器

 Vcca = Vccb = 3.3V
 数据输入 A / B = 5V
 5通道(用于 SPI + 1端口)~

它们只需使用一个具有3.3V 电源的双向转换器即可连接到3.3V/5V 外部器件。

是否有符合上述要求的产品? SN74LVC8T245似乎不符合要求。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用3.3V 电源的转换器将无法输出5V 信号。 是否需要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需5V 输出。
    谢谢你。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    如果我理解正确、您只需要过压容限收发器。 我认为 SN74LVC245A 应该适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已查看数据表。
    我将通知客户此产品。
    谢谢你。