This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954261/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

你好。  

组件 TXS0108EPWR 可用于将 USB 引脚连接(5V)至微控制器的引脚(1.8V)。

微控制器使用1.8V 的引脚、我想连接 DM、DP 和 USB_DET、以进行通信和调试。

是否可以使用它? 或者我是否可以使用其他组件。

如果是、则输入较少的 TXS0108EPWR 将会出现。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fany、

    我不认为它会起作用-- TXS (或任何自动双向转换器)不会有处理连接到端口的电缆的驱动强度--以及许多其他问题。

    您是否了解过 TI 的任何 USB 解决方案?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 检查 USB 信息。 我希望有些应用程序对我有用。

    你好。