This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:VCC=3.3V、输入信号为5V 电平、是否可以这样使用? 该器件是否可用作过压器件?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954159/sn74lvc1g125-vcc-3-3v-the-input-signal-is-5v-level-can-it-be-used-like-this-can-this-device-be-used-as-an-overvoltage-device

器件型号:SN74LVC1G125

设计

SN74LVC1G125
VCC=3.3V、输入信号为5V 电平、是否可以这样使用?
该器件是否可用作过压器件?

谢谢

Elsa Duan