This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS86A:数据表中已过时?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953927/sn74ls86a-obsolete-in-datasheet

部件号:SN74LS86A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS86

大家好、团队、

我发现 SN74LS86ANS 数据表显示已过时、但在 TI.com 中仍处于活动状态。

我还找到了相关的 e2e 线程、但我想确保该线程是在4年前创建的。

如果它处于活动状态、您是否计划更新数据表?

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    数据表涵盖了少数器件、因此其他器件中可能有一个已过时、因为我仍然可以看到您所使用的器件处于活动状态。 但是、这里有很多更好的器件可供使用、因为这一个器件已经很旧了。 我推荐 SN74HCS86。