This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953925/sn74avc4t245-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245

您好、先生:

我使用 SN74AVC4T245PW 转换信号电平。、但我发现有时测量的信号看起来很奇怪。如图2所示、 红色矩形1波形 STM2CTP1SCL_SCK 已成功转换为 CTP1_SCL_SCK、但在 红色矩形2,中、转换似乎是错误的。pico 1是电路图、图2是信号波形。STM3V3是 、CTP_IOVDD1基本相等(3.3V)、信号频率接近250kHz。您能帮助回答以下问题吗?

1我可以采取哪些步骤来检查红色方形2波形?

2电路图有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部器件主动将 CTP1_SCL_SCK 线路驱动为低电平。 (比收发器强四倍。)