This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:低输出的使能引脚

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02, SN74AHC02, UCC23511, SN74LV541A, SN74LV540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953264/sn74lvc1g240-enable-pin-for-low-output

器件型号:SN74LVC1G240
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G02SN74AHC02UCC23511SN74LV541ASN74LV540A

在真值表中、当/OE 引脚为高电平时、输出为高阻抗。 如何在/OE 引脚为高电平时使输出为低电平?

另一个问题是/OE 引脚的输入阈值电压如何、它与逻辑输入 A 是否相同? 谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您需要这样的函数表吗?

    这将是一个 NOR 门、SN74LVC1G02。

    电气特性适用于两个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    8通道是否有与或非门类似的功能表?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的器件(例如 SN74AHC02)有四个 NOR 门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果我们继续使用 SN74ACT240PWR 作为用于 PWM 驱动的8通道逻辑 IC、

    当/OE 引脚为高电平且输出为低电平时、如何实现这一点? 要将下拉电阻器连接到输出引脚上的 GND、这是否正常?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出信号的电压是多少? 您需要多大的驱动强度(活动时和非活动时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +/-15mA 驱动强度。

    输入电压= 0 - 5V

    输出电压= 0 - 5V

    下拉电阻如何?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下应用图。 当/OE 从低电平置为高电平时、OUT1和 OUT2都处于高阻抗状态、

    因此、在该状态下、没有电流流经 UCC23511 (I = 0A)、对吧?

    如果上述情况正常、可以移除下拉电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC23511中的仿真二极管可检测电流、而不是电压、因此 确实不需要高阻抗输出或下拉电阻器。 (但与实际的 LED 类似、它始终需要一个限流电阻器。)

    实际上、单个 UCC23511只需要单个信号即可对其进行控制。 您是否在互锁架构中使用了两个栅极驱动器(数据表中的图8-3)?

    为什么要使用 ACT 器件? 您实际上是否需要 TTL 兼容输入(3.3V 高电平)?

    您实际上是否需要逆变器? 现代逻辑系列还具有普通缓冲器(74xxx244)、但如果您需要修改软件、这可能是不值得的。

    为了简化电路板布局、请考虑使用具有直通引脚的器件(74xxx540逆变器、74xxx541缓冲器)。

    根据目前已知的要求、我推荐使用 SN74LV540A。 (同相 SN74LV541A 会更便宜。)