This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:端口 A 是否可耐受5V 电压?

Guru**** 2970770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953898/txb0106-is-port-a-5v-tolerant

器件型号:TXB0106

您好!

端口是否可耐受5V 电压?
"建议运行条件"拒绝端口 A 的5V 容差、但"绝对最大额定值"的 Vi = 6.5Vmax、因此允许5V 输入。
如果不能耐受5V 电压、我认为 VI (端口 A)取决于 Vcca。

当客户的电路 Vcca = 3.3V 时、端口 A 可输入5V 电压。请告诉我它是否安全工作。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我们建议不要超过 TXB 器件输入端的电源电压、因为每个输入端还包括一个输出-超过电源电压将反向偏置输出 PFET、并会导致电流回流到电压低的电源中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    Hiroshi、