This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:负过冲(-0.9V)超过器件规格-0.5V、

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953369/sn74lvc2g00-negative-overshoot--0-9v-is-over-the-device-spec--0-5v

器件型号:SN74LVC2G00

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74LVC2G00、发现 负过冲(-0.9V)超过器件规格-0.5V、 但时间非常短(80us)。 我们想检查它 是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅此处:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在我 看来、     如果 Iik 和 Iok<50mA、超过0.9V 不会损坏器件。 您 的意见是什么?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这不是意见、而是数据表中所述的内容。

    我应该指出、低于0.9V 的电压可能会产生大于50mA 的电流、因为这是二极管的正向偏置、如果电流仅为50mA 或更低、则应钳位至~0.7V。