This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关数据表上最小 VCCA 变化的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953577/txs0108e-inquiry-about-min-vcca-change-on-the-data-sheet

器件型号:TXS0108E

您好!

我的客户已经在 TXS0108E 上使用 VCCA=1.2V 来运送产品。

在这种情况下、他们需要返回产品并将 TXS0108E 替换为另一个器件?

是否有引脚兼容的替代产品?

请详细告诉我们、在 VCCA=1.2V 时不符合哪些规格。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    不能、没有一个与 TXS0108E 完全相同但支持1.2V 的器件。

    如果客户在1.2V 下使用器件时没有任何问题、则他们的应用可能不会有任何问题。 不过、如果他们需要1.2V 工作电压的保证、我们无法提供。