This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SPI 跟踪扩展

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/953492/sn74axc4t774-spi-trace-extension

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、

在基于 AMD 的设计中、我的客户考虑添加 SPI 电平转换器、因为他们需要将1.8V 转换为3.3V。 他们的问题是添加此器件会影响信号质量并缩短可能的布线长度? 或者、添加此器件实际上有助于提高信号质量并延长长度是相反的吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可缓冲信号、从而提高信号质量。