This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:输出到输出偏斜

Guru**** 1829020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1163113/sn74axc4t774-output-to-output-skew

器件型号:SN74AXC4T774

我们计划使用 SN74AXC4T774进行3.3V 至0.75V 的转换。

根据数据表、TPD 最大值为10ns

同一器件的两个不同输出之间的最大偏斜是多少?

(两个输出之间的 TPD 容差是多少)

假设两个输出的 PCB 布线和负载相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    尽管这不是数据表中的规格、但该器件的偏斜通常小于 1ns。

    以下 是有关我们器件中的偏斜的更多信息。

    谢谢、

    插孔