This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:较高的端口电压是否会损坏 TXB0106RGYR

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162633/txb0106-will-the-higher-port-voltage-damage-the-txb0106rgyr

器件型号:TXB0106

您好!  

我对 TXB0106RGYR 有疑问、

VCCB 为1.8V、我在端口 B 上施加1.9V 电压、这会损坏 IC 吗?

如果是、我是否可以知道当 VCCB 为1.8V 时端口 B 上的最大电压是多少?

此致

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许 VCCB + 0.5V

    1.9V 可以、但不能是2.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢。

    能否帮助我指出1.9V 规格在数据表中的位置?

    此致

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图像中有"1.9V"。 数据表允许1.8V + 0.5V = 2.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、谢谢。

    此致

    Webber