请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0106 您好!
我对 TXB0106RGYR 有疑问、
VCCB 为1.8V、我在端口 B 上施加1.9V 电压、这会损坏 IC 吗?
如果是、我是否可以知道当 VCCB 为1.8V 时端口 B 上的最大电压是多少?
此致
Webber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TXB0106RGYR 有疑问、
VCCB 为1.8V、我在端口 B 上施加1.9V 电压、这会损坏 IC 吗?
如果是、我是否可以知道当 VCCB 为1.8V 时端口 B 上的最大电压是多少?
此致
Webber
绝对最大额定值允许 VCCB + 0.5V
1.9V 可以、但不能是2.8V
大家好、Clemens、
谢谢。
能否帮助我指出1.9V 规格在数据表中的位置?
此致
Webber
您的图像中有"1.9V"。 数据表允许1.8V + 0.5V = 2.3V
大家好、Clemens、
明白了、谢谢。
此致
Webber