This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104QPWRQ1数据传输问题

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161978/txb0104-txb0104qpwrq1-data-transfer-problem

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0104TXU0204

您好!

如标题所示、TXB0104Q 数据传输非常不规则、我不知道原因。 逻辑电平 A 为3V3、逻辑电平 B 为5V。
但逻辑输出 B 未达到5V。 有人能告诉我这个问题吗? 非常感谢。

这是输出通道 B、5V。

这是输入数据、通道 A、3V3。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类振荡通常由 TXB 输出上的容性负载引起。 您是否有较长的布线、连接器或电缆?

    将其替换为 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了这个问题。 对于这种类型的 IC、必须有一个连接到 Vcc 的上拉电阻器或一个连接到接地的下拉电阻器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    很高兴您的疑虑得到解决。 您能否帮助确认 TXB 器件用于的应用?

    此外、 使用了多大的电阻器尺寸来解决您的问题?   谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我对 I/O 使用100千欧的电阻器

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    感谢您的确认。 如果100K 是一个超限、50K 也应该能够正常工作、这与 TXS 和 TXB 器件上的上拉和下拉电阻器的效果相似。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持。