This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:SN74HCT04

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLC339, LM339, TLC374, TLV1704, TLC354, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162178/sn74hct04-sn74hct04

器件型号:SN74HCT04
主题中讨论的其他器件:LM393TLC339LM339TLC374TLV1704TLC354LM311

大家好、团队。、

我已经测试了下面的驱动电路、但是如果我将 VCC 提供给 GND 并将 GND 提供给5V、它会消耗更多电流。 但是、如果我将 VCCto 5V、GND 连接到 GND、那么我的逆变器工作正常。 但在仿真中、它工作正常。 请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此电路消耗更多电流。

    只需使用具有集电极开路输出的比较器、如 LM393。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的设计是、如果我获得5V 输入、输出应为-5、对于0V 输入、 输出应为0。 但我需要48个通道、空间更小。 您能为 LM393建议一些电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用−5V 和5V (或更高电压)为比较器供电。 将输入信号连接到反相比较器输入、并将大约2.5V 的基准电压连接到同相输入。 将输出端的上拉电阻器连接到 GND。

    使用 LM339等四路比较器。 为了降低功耗、请使用 TLC339/TLC374/TLC354/TLV1704等 CMOS 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elamurugan:

    如果您想开始寻找比较器、我会将其重新分配给负责比较器的团队。 他们将帮助您提供任何器件/电路建议。

    最棒的
    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Albert 为您提供的宝贵意见。  

    Elamurugan、

    这是一个电路、Clemens 也建议您使用 TLV1704 (轨到轨、因此 您的输入可以在+5V/-5V 电源上摆动0至5V)。

    您需要多大的速度和功率?  如果您需要更高的速度、还可以使用 LM311、它可以直接让您在输入端具有带双电源的接地参考输出。

     e2e.ti.com/.../driverckTLV1701.TSC