This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC595:应用查询

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1163215/sn54hc595-application-inquiry

器件型号:SN54HC595

大家好、团队、

我的客户正在使用 SN54HC595 8位移位寄存器、他们在慢计时、过冲和振铃方面遇到一些问题。 他们想要检查和测试移位寄存器本身、因为我们没有适用于此器件的 EVM、您能建议他们能够用于单独测试我们组件的 IC 插座吗? 或者是否有任何建议来确定单独测试和检查此组件的方法?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户使用哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    它们使用 LCCC (FK) 封装。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    恐怕我不知道该器件有任何插座。 我建议三个选项:

    1.联系插座制造商并申请插座-许多封装都有现有插座

    2.构建用于测试组件的小型 PCB

    3.组件死区-如果您不熟悉该术语,这意味着将其倒置,并使用小线直接焊接到焊盘上。