This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G98:确认 YZP BGA 6引脚的引脚排列

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164020/sn74lvc1g98-confirm-yzp-bga-6-pin-pinout

器件型号:SN74LVC1G98

大家好、数据表版本 L 在第1页上显示了每个封装器件的引脚编号和名称。 对于6引脚 BGA 封装 YZP、它引用的是焊球1至6。 然而、YZP IC 封装图 YZP0006 (DSBGA)显示编号为 A1、A2、B1等 假设引脚 A1 =引脚1 (IN1)、因为第1页的图从底部查看封装? 请注意、IBIS 模型也不起作用、因为它将 YZP 封装的引脚引用为1-6而不是 A1、A2等。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、引脚1与引脚 A1等效。 其他引脚对应于提供的图像。