This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:B 侧不会接地

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949513/sn74avc4t245-b-side-not-going-to-ground

器件型号:SN74AVC4T245

我们使用此芯片在3.3V 和1.8V 之间进行电压转换。  1.8V 侧不会接地。  这种情况的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    最常见的原因是驱动线路的其他原因(总线争用)。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  您已引导我了解最可能出现的问题。  1.8V 部分拆分为一个滑动开关、用于 UART 或 I2C 通信、并且在 UART 通信期间存在上拉电阻。  它的 I2C 部分工作正常、但 UART 不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为我可能已经在线路上有上拉电阻器、但结果是它们没有被组装。  这是引脚15上发生上拉时的原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    您的图像未通过。

    [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是所用器件的原理图。  引脚15和13最终进入处理器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示连接到 UART_FTDI_TX 的所有内容。

    引脚1A2和2B2不得保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    感谢您提供原理图。  我有几个问题/意见:

    第一个注释-不要将 CMOS 输入悬空。 对于您的系统,我建议下拉1A2和2B2 --假设您永远不会更改1DIR 和2DIR 的方向。

    我的主要问题是:UART_FTDI_TX 上连接了什么?  从示波器屏幕截图中可以看出,这条线路上有总线争用(我还假设这是您之前展示的线路--这是唯一有意义的线路)。

    我想、从原理图和您之前的评论中可以看到、UART 驱动器将线路强制为高电平、并且 AVC 器件只能将其拉至大约1V。

    考虑到 AVC 器件1.8V 输出的电阻约为30欧姆、我们可以使用分压器公式轻松计算将线路下拉至1V 所需的电阻:Vout=Vin*R1/(R1+R2):

    1V = 1.8V * 30/(30+R2)-> R2 = 24欧姆

    虽然这是一个估计值,但很明显的是,有一些东西主动将该线路驱动为高电平--它不是一个死短路,也不是一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会导致1A2和2B2保持开路的问题?

    当 S3关闭且 S4设置为不使用电平转换器的 UART 时、其 I2C 侧工作正常、UART 侧工作正常。  当 S4关断且 S3设置为使用电平转换器的 UART 时、上拉会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将引脚保持断开会导致额外的功耗和可靠性降低( 此处提供更多详细信息)、但不会像这样向下拖动相邻通道。

    您的 TX/RX 连接是否在此处有意翻转? 这将很好地解释总线争用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确实确定 S4已关闭?

    请显示所有连接到 G5_I2C2_SCL 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为 RX/TX 连接反向。  谢谢!