This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC7046A:锁定电路分辨率

Guru**** 2826145 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC7046A, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951301/cd74hc7046a-locking-circuit-resolution

器件型号:CD74HC7046A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2311

大家好、

你好。

我们的客户使用  CD74HC7046A 构建了+/- 3微秒的锁定电路分辨率。  使用此组件是否可以实现更高的分辨率?

或者、如果您对某个组件有任何建议、但该组件的分辨率比此组件的分辨率要高、我们将不胜感激。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    解决频率变化所需的时间将直接与电路中使用的低通滤波器类型相关--除非您用"锁定电路分辨率"来指代其他东西。

    您似乎没有向我提供有关所需操作的任何详细信息。 工作电压是多少? 输入频率? 波形? 所需的输出? 我有很多问题。 您可以提供的任何详细信息都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!  

    你好。

    详细信息如下:

    • 工作电压:5伏
    • 锁定频率: 50 Hz 电源电压
    • 输出频率:500kHz
    • 波形:方波

    请注意、客户使用 R1-270k、R2-220K、C1-100pF 来获得500kHz、但在频率周围有波动。 他尝试使用有源滤波器、但没有成功。

    是否有方法可以提高锁定分辨率或您可以建议的任何替代部件?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    当信号每10、000微秒仅过零时、在3微秒内锁定到信号似乎对我来说是一个相当挑战。  我从未见过能够实现这一目的的设置。 通常、至少需要几个周期才能获得锁定。

    他们是否考虑使用微控制器?  可对其进行编程、以监控交流波形并以纳秒为单位进行调整、从而使输出频率保持匹配。  其中许多产品售价不到0.25美元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!  

    是否有任何特定的微控制器可供您建议?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不想提及您的要求、您能否分享一些有关客户 MCU 需求的详细信息?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户希望监控50Hz 正弦输入信号、并在3us 精度内产生相位匹配的50Hz 方波输出信号。  我会使用 ADC 和一些软件来执行此操作、以观察 MCU 上的波形(可能只是一个简单的查找表)。 我想几乎任何现代 MCU 都可以处理这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    是的、同意、我认为 ADC 或比较器可用于此功能。

    尊敬的 Art:

    也许您可以尝试评估此 Lanuchpad:MSP-EXP430FR2311。

    谢谢!

    此致

    Johnson