This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS123-SP:Cext 和 RT

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS123-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952405/sn54ls123-sp-cext-and-rt

器件型号:SN54LS123-SP

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户想要使用 SN54LS123-SP、他们对此有一些疑问。 请参阅下面的问题。  

Cext 是否可以是陶瓷电容器? 如果是、在为 Cext 使用陶瓷电容器时是否需要开关二极管?
2. 是否有任何工具可用于计算 Cext 和 RT?

如果您能帮助我们进行此项调查、我将不胜感激。 谢谢你。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、Cext 可以是任何类型的电容器-陶瓷工作正常。  对于大电容(大于1000pF)、需要使用二极管、但不需要这样做。

    这方面的公式非常简单、但如果需要、我可以提供帮助。  您知道需要什么输出脉冲长度吗?

    我强烈建议构建一个原型并在所需的工作温度范围内测试所选的 RC 值-这些器件众所周知不准确、最好在原型设计阶段发现脉冲太短或太长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    感谢您对此问题的支持。  

    我们的客户对此有后续问题。 请参阅以下问题。  

    "在数据表中、LS123不需要开关二极管。 如果确实需要二极管、1N6638是否可以使用?"

    谢谢、祝您愉快。  


    平路机、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您能告诉我 LS121在数据表中不需要 LS121的位置吗? 我在任何地方都没有看到它。

    此图表示要求:

    它专门以大型外部电容器为基准并使用"清零"输入。

    我不推荐使用二极管、因为我们不会制造这些二极管、但任何硅二极管都应该工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    感谢您的回答。  

    数据表第8页(下面的快照)介绍了 LS121不需要开关二极管的声明。  





    此外、我们的客户表示、根据他们的理解、您之前提供的图像适用于122、123、130的典型应用。 数据表的第8页适用于 LS122和 LS123。 对于我的应用、我将使用 LS123。  

    请就此提供进一步指导。 谢谢你。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    谢谢。

    无论如何都没关系-二极管用于防止电解电容器根据数据表反向偏置、他们说他们正在使用陶瓷电容器。 在编写本文档(37年前)时、可能只有电解电容器是可用的。