This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54L74J

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS74A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952683/sn54l74j

主题中讨论的其他器件:SN54LS74A

SN54L74J 仍然可用、与 SN54L74有何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我不熟悉 SN54L74J 或 SN54L74、但我非常熟悉 TI 逻辑产品系列。

    SN 表示"半导体网络"

    54表示军用级逻辑类型器件

    L 通常表示该系列、但我不熟悉任何"L"系列

    74表示双路 D 型 FIP-Flop 功能编号。

    这是通用器件型号(GPN)的完整器件型号。 如果 L 是有效的逻辑系列、SN54L74将是您的 GPN。

    可订购器件型号(OPN)包括其他信息:

    J 将是军用 CDIP 封装。 在本例中、您的 OPN 将为 SN54L74J

    这里有一个简短的视频、详细讨论了所有这些内容: 逻辑器件型号的剖析

    据我所知、我们从未有过"L"逻辑系列、但我们确实有一个"LS"逻辑系列、这在一段时间前很受欢迎(它是基于双极的逻辑)。

    我敢打赌、这只是一个拼写错误或简略的错误- SN54LS74A 现在仍然可以在 J 封装中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls74a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI PN SNM54L74是否与 TI PN SN54L74相同? 两者均为美国国家库存号、列为合法的 TI PN。 PN 中的 SNM 代表什么? 很抱歉开始新的线程、没有意识到这是一件大事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Emrys Maier "]据我所知,我们从未有过"L"逻辑系列

    这是"低功耗 TTL"系列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    没什么大不了的——只想把一切都保存在一个地方。 我将删除其他两个线程。

    从 Clemens 所说的内容来看、有一个称为"L"的 TTL 逻辑系列、我认为它已经停产了很长时间、因为我在我们的任何系统中都找不到一个相关记录(它们可以追溯到20世纪90年代末)。

    由于54已经是"军事",我不知道为什么会有一个 M,它可能是一个特定评级的指标,但没有任何有关部件的官方记录,我无法真正地研究它。

    您是否正在尝试查找特定应用的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法完全阅读上面的工作表、是 TI 低功耗器件 SM54L74还是 SN54L74? L 表示低功耗、 54表示军用? PN 末尾的 J 是否为军用? 我们是否知道 PN 中的 M 代表 SNM54L74中的 M?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    是的、L 表示逻辑系列、即"低功耗 TTL"、"54"表示军用温度额定值(-55至+125C)。

    末尾的 J 表示陶瓷 CDIP 封装、该封装仅适用于军用器件。

    我在开始时未能找到正确的"M"定义。

    "SNJ"用于 MIL-PR-38535 (QML)器件、而"SNV"用于 MIL-PRF-38535 QML V 类器件、而"SN"通常用于指示"商业处理"-但我找到的包含这些定义的文档在列表中不包含"SNM"、所以我还在寻找。

    我确实找到了包含此器件的数据库-这是1976版的 TTL 数据库、但它没有任何器件型号列表、我在任何地方都找不到对"SNM"逻辑器件的引用。

    有一些部件在器件的末端添加了"M"、以指示军用温度额定值。