This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:我们希望使用该部件在1.0和3.3伏之间进行转换。 这些电压下的传播时间是多少?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AVC4T234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952752/sn74avc4t234-we-would-like-to-use-this-part-to-translate-between-1-0-and-3-3-volts-what-would-the-prop-times-be-at-these-voltages

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

该器件指定低至1.1伏电压的传播时间。  如果我使用1.0伏电源、传播时间会是多少?

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播时间将甚至大于1.1V、并且没有保证。

    请考虑改用 SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要双向转换器。  我需要一个运行电压为0.975至1.18伏的快速单向转换器。  您有可以推荐的吗?

    如果 SN74AVC4T234上的传播时间延长了1ns 或2ns、则没关系。  我只需要知道它们是什么。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR = VCC 时、AXC 是一款快速单向转换器、可在0.975V 至1.18V 的电压下运行

    在这些电压下、没有有关 AVC 的规格。 没有人知道限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于 SN74AVC4T234、我只想澄清一下、如果我使 VCCB = 1.0伏(而不是1.1伏)并且 VCCA = 3.3伏。 3.9/3.1NS 传播时间不适用、器件的传播时间比器件慢1ns 或2ns、而是未定义时序、因为没有人知道。 对吧?

    参考修订版 B 数据表的第7页

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc4t234.pdf?ts=1604338801039&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    应删除数据表第10页的第8.3.1节、因为器件不能支持低于1.1伏的电压。

    还应删除特性部分的第一行。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件确实支持低于1.1V 的电压、即它将正常工作。 不能保证它的速度有多快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们的电源值为1.18至0.97、因此1.1传播时间将在我们的某些电压范围内有效。 我还将介绍您提到的另一个器件。

    感谢您的快速响应。

    Bill