This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:此器件能否支持12MHz 的 SPI 转换? 5V 至3.3V。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952003/txb0102-can-this-device-support-spi-translation-at-12mhz-5v-to-3-3v

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

我想知道 TXB0102是否支持12MHz 的 SPI 转换? 我在12MHz 时看到显著失真、随着我降低 SPI 频率、失真变得越来越好。

输出波形失真-这是数据线路。

频率降至500kHz 时的波形

请说明我是否可以使用此芯片进行 SPI 转换。

谢谢  

哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    该器件可用于 SPI、但由于其自动方向感应架构、它也容易受到负载的影响。 如果只对单向信号执行降压转换、则可以使用 SN74LVC2G34器件、该器件是一款具有过压容限输入的双路缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。 由于我已经将其作为电路的一部分、您是否建议进行任何可提高此芯片性能的修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    我的最佳建议是尽可能减小容性负载。