This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952493/sn74avc4t245-sn74avc4t245

器件型号:SN74AVC4T245

您好!

我使用 的 SN74AVC4T245 的 VCCA = VCCB=1.8V。  DIR=OE=0

我的输入2B2为3.3V 标准、从0切换至3.3V。 这会产生问题吗?

在另一侧、即2A2引脚、此3.3V 输入是否会转换为1.8V?

请帮助  

谢谢

Prasanthi