This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:能否为 I2S 推荐转接驱动器或缓冲器解决方案?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952599/sn74lvc1g34-could-you-please-suggest-the-redriver-or-buffer-solution-for-the-i2s

器件型号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

您好、先生、

作为标题、我们的客户正在寻求可提高10000密耳长线迹驱动能力的转接驱动器或缓冲器解决方案。

请帮助推荐、如果我们有信心支持较长的布线长度、请告诉我。

BCLK 将大约为2MHz ~ 4MHz。

BTW、SN74LVC1G34 (1端口)或 SN74LVC125A (4端口)是否是理想的备选器件?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 是具有最强输出驱动器(3.3V 时)的逻辑系列。 使用 具有所需通道数的任何缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    在10、000密耳(又称10英寸)的布线长度下、您将看到显著的传输线路影响。  布线的阻抗是多少? 是否有任何显著的残桩(>6")? 布线是否使用良好的布线做法(圆角、无90度急转弯)?

    我同意 Clemens 的观点、即任何缓冲器都可以工作、但我建议添加一个串联输出电阻器(33欧姆是最常见的值)。 这里提供了很多有关这方面的详细信息: [常见问题解答]当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?