This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:如何使用

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952098/lsf0108-how-to-use

器件型号:LSF0108

大家好、大家好、

我的客户有以下问题、他们要求回答。

请您检查一下它们吗?

 

客户正在考虑3.3V CPU 和1.8V 通信器件之间的信号接口、并查看数据表上的图6。

SDIO 接口/25MHz CLK

 

Q1:在数据表上的图6中、在3.3V 和1.8V 两侧都展示了 RPU (上拉电阻器)。 两侧是否都需要上拉电阻器?

Q2:有说明、上拉电阻器必须将流经导通开关的电流限制为<15mA。 但根据表5、显示了三个电流值(15m、5m 和3m)的上拉电阻器。

  -A):使导通电流保持在15mA 以下只是限制。 这种理解是否正确?

  -b):流经 pass-SW 的最小电流是否有任何限制? 如果是、它有多少电流?

  -c):如果需要3.3V 和1.8V 两侧的上拉电阻、是否可以对两侧的所有上拉电阻都使用10k?

Q3:可以将 VREF_B 引脚上的200k 电阻器直接连接到 VPU (3.3V)吗?

Q4:如何处理未使用通道的 I/O 引脚(Ax 和 Bx)?

Q5:如何在此图6配置上实现双向信号运行?

Q6:在25MHz 信号速度下使用时是否存在任何问题?

 

 此致、

H.Someno