This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:是否有任何其他器件与 TXB0104相对应、但可以支持130M 数据速率和 SPI 接口?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952087/txb0104-is-there-have-any-other-parts-is-simialr-to-txb0104-but-can-support-130m-datarate-and-spi-interface

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXB0304SN74AXC4T774

您好!

是否有任何其他器件与 TXB0104相对应、但可以支持130M 数据速率和 SPI 接口? 我发现 TXB0304也可以在140M 数据速率下运行。 但接口类型是 SPIO。 SPIO 和 SPI 之间有何区别? 非常感谢!

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确实需要自动方向感应? 如果不是、请使用 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    TXB0304呢? 它可以支持此应用吗? 谢谢!

    B.R.

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在140Mbps 时、一个位的长度大约为7ns。 如数据表的第6.7节所示、TXB0304的速度取决于电压和容性负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、在自动方向类别中、似乎很难满足要求。 我将学习 SN74AXC4T774。 非常感谢!