This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS86:为什么 SN74hcs86和 sn74lvc86A 的 IIK 规范不同?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC86A, SN74HCS86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950882/sn74hcs86-why-the-iik-spec-is-different-between-sn74hcs86-and-sn74lvc86a

器件型号:SN74HCS86
主题中讨论的其他器件:SN74LVC86A

大家好、

与 sn74hcs86和 sn74lvc86A 数据表相比、我在  sn74hcs86数据表中看到了 IIK 支持+/-20mA (当 Vi <–0.5V 或 Vi > VCC + 0.5V 时)。

但 sn74lvc86A 仅支持-50mA 而不是+/-50mA。

sn74lvc86A 为什么不支持+50mA?

 sn74AHC86A 也仅支持  -20mA、而不是+/-20mA。

你有什么建议吗?

谢谢!