This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC243:ESD 额定值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951758/cd74hc243-esd-rating

器件型号:CD74HC243

大家好、

我的客户希望使用 CD74HC243、但根据其公司的政策、ESD (HBM)额定值必须低于500V。 团队能否帮助提供 ESD 信息?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据这篇文章、HBM 额定值可能为1kV、但可能没有偏心规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    此器件满足其要求。 正如 Clemens 提到的、它通过了1kV 测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生们:迪伦

    明白了、非常感谢您的支持。

    文森特