This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:VCCB 会影响我的 VCCA 信号 SI

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951132/sn74avc2t245-vccb-is-affecting-my-vcca-signal-si

器件型号:SN74AVC2T245

大家好、我目前使用 的是 VCCA  = 1.8V 且 VCCB 支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 等电压的 SN74AVC2T245。 我已将原理图如下所示:

当我驱动从端口 A 到端口 B 的信号时、我注意到不同的 VCCB 会影响我的 VCCA SI。 这对我来说毫无意义、因为我的 VCCA 和 VCCB 来自不同的电源。  

从我的实验和下面的屏幕截图可以看到、当 VCCB = 3.3V 时、端口 A 的 SI 是最差的。 1.2V 可提供最佳的 SI。  

当 VCCB = 3.3V 时、端口 A 信号  

当 VCCB = 2.5V 时、端口 A 信号  

当 VCCB = 1.8V 时、端口 A 信号、  

当 VCCB = 1.2V 时、端口 A 信号  

当 VCCB 切换时、SN74AVC2T245是否会改变其内部阻抗、从而影响我的 SI? 否则、原因可能是什么?

期待答复。

谢谢。  

-应耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lay、

    您的图片均未显示。 不过、更改输出端的电源不应影响输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 让我重新附加屏幕截图。  

    原理图设计如下所示:

    当 VCCB = 3.3V 时、端口 A 信号  

    当 VCCB = 2.5V 时、端口 A 信号  

    当 VCCB = 1.8V 时、端口 A 信号、  

    当 VCCB = 1.2V 时、端口 A 信号  

    从我的屏幕截图中、您可以看到当我更改 VCCB 电压时端口 A 上的 SI 发生变化。 如果不应该发生这种情况,是否还有其他可能的原因? 请帮帮我。

    谢谢。  

    -应耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lay、

    您所指的是接地反弹、它是由 PCB 可能产生的寄生效应引起的。 您的旁路电容器应该有助于实现这一点、它们是否物理上靠近器件的电源引脚?

    如果您通过 Web 搜索地面反射、您可能会找到有助于降低的方法、请在此处找到更多详细信息。 当 VccB 电源电压较高时、它更突出的原因是输出驱动器在较高的电源电压下变得更强。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不确定您是否正确地解决了我的问题。 也许让我再详细解释一下。  

    我的 VCCA 始终为1.8V 恒定电压、而 VCCB 可以更改。 我在这里观察到的是、当我将信号从端口 A 驱动到端口 B、同时保持 VCCA 始终=1.8V 时、 当 VCCB = 3.3V 时、在端口 A 测得的信号 SI 最差、而当 VCCB = 1.2V 时、测得的信号 SI 最好。 是的、我知道、从常识来看、VCCB 不应影响输入信号。 但是、我看到这种行为、不知道为什么会这样。 我的设计是否不合适(我在前面附加了原理图、您可以帮助检查吗?) 或者、SN74AVC2T245内部阻抗是否会在电压变化时发生变化、从而影响 SI?

    顺便说一下、电容器一直放置在非常靠近电源引脚的位置。 我看不到它有任何问题。 我期待您再次提出建议。

    谢谢。  

    -应耀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗。 改变它的不是输入的任何特性、而是通过 GND 的电流、这两侧共享。