This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153:UART 兼容性

Guru**** 2505985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951600/sn74lv8153-uart-compatibility

器件型号:SN74LV8153

团队好、我们只需要做一些澄清。  第3页。 ST1 (第二个起始位、最接近数据)和 SP (停止位)应该是相同的逻辑电平。 为了确认 UART 必须 发送和接收彼此反相的起始/停止位。 如果我们错了、请更正我们的问题。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件使用停止位和第一个起始位之间的下降沿和起始位之间的上升沿来检测数据速率。 ST1确实必须为高电平。

    请注意、当使用普通 UART 发送8位数据时、ST1将是最低数据位。