This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:单稳态多谐振荡器和随机再触发器的独特操作

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950293/cd4047b-the-unique-operation-of-the-monostable-multivibrator-and-retrigger-randomness

器件型号:CD4047B
您好!
我正在尝试使用 cd4047芯片在单稳模式下运行芯片、并按需延长时间。 设计的时间 TM = 2.48 RtCt 约为38秒 (陶瓷电容30uF 和510kOhm)。 使用100uF/25V 电容器过滤12V 电源。 我对2个副本进行了测试-出现相同的问题。 我将在系统的各个引脚上发送一个示波器信号。
我正在寻求帮助以找到原因。 请提供有关系统操作和设计建议的更多详细信息。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表包含设置此器件所需的所有信息。 首先、我建议检查所有控制信号、以确保它们处于正确的电平。 然后、我会检查以确保您满足动态电气特性中的时序要求。

    这将有助于查看示波器快照的时间标度。 最好还能放大脉冲给出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播。 时基在图片上可见- 25.0 SEK/div。 驱动信号通过标准 CMOS 电路的输出传送(cd4093)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些详细信息、您是否能够执行我建议的所有其他检查?

    此外、引脚8和12是否连接在一起?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可以在示波器上看到:引脚8和12标记为连接在一起、它们确实连接在一起。 问题是再触发器执行是随机的。 我真的不知道是否可以在系统的任何状态下执行它、如果我在计时时一个接一个地给出多个再触发脉冲、会发生什么 情况(数据表没有提到这一点!)。 另一个问题是、我长时间内注意到大约两次(请参阅示波器-振荡器输出状态的变化)。 为什么系统不能保证工作的可重复性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

     除了我的想法- 4047数据表中的图8再触发模式波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您基本上在该波形的右侧重新创建了示例、在这种情况下应进行重触发。 不幸的是、由于年龄的原因、并且它是 Harris 收购的部件、因此对该部件的支持将受到限制。 我仍然建议放大被忽略的脉冲、以便在任何可见的情况下以较小的时间刻度查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的2号脉冲示例与右侧的示例不完全相同-我试图解释我对振荡器输出电平变化期间重新触发脉冲通信的情况的怀疑。 我正在不断地调查再触发脉冲是否会由于再触发随机而出现在系统状态的任何点。 目前、我正在放弃使用 cd4047的这个项目、并使用不同的芯片重新设计它。 感谢您的评论。