请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC8T245 您好专家、
我的客户正在使用 SN74AVC8T245、我们正在研究如何处理其下方的散热焊盘。 通常、它们接地、有时会悬空。 数据表中没有提到要做什么。
通常情况下,如果将其保持浮动,则其中不会有过孔,但占用空间中有“可选”过孔。 封装不显示要连接到 GND 的散热焊盘。
我已经了解了一些参考设计,通用电平转换器板的散热焊盘连接到 GND,因此我们不确定要做什么。
谢谢、
康妮