This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16240:数据表查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949823/sn74lvth16240-datasheet-inquiry

器件型号:SN74LVTH16240

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户正在使用 SN74LVTH16240、他们对提供的逻辑图感到困惑、尤其是在/OE 引脚上。  该器件似乎具有两个正有源 OE 和两个负有源 OE 作为逻辑绘制状态。 另一方面、在描述中指出、此器件具有 对称的低电平有效输出使能(OE)输入。 根据这一情况、您能否确认哪些信息是正确的?  






期待您的回应。  


此致、

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将不得不进行肯定的测试,但我的最初假设是所有 OE 引脚都是低电平有效的--这将与我们产品系列中的所有其它16240功能保持一致。

    由于此器件在引脚分配、功能图和 ANSI 图中显示了相同的不一致性、因此我想在提供答案之前进行确认。 我需要几天时间才能获得一些样片并执行我的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 感谢您的回答。  

    我们将等待您的测试结果。 感谢您的支持。  


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我已经验证了这个器件上的所有 OE 引脚是否都是低电平有效-这与我们所有其它16240功能是一致的。

    由于我们当前的数据表队列、完成此更新需要相当长的时间(可能长达6个月)。