This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:新器件建议更换 CD4043B

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B, SN74LS279A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951067/cd4043b-new-device-recommendation-to-replace-cd4043b

器件型号:CD4043B
主题中讨论的其他器件: SN74LS279A

尊敬的团队:

我们是否有新器件来替代 CD4043B? CD4043B 具有4个通道、16引脚。 目前客户只需要3个通道、希望封装更小。

我在 TI.com 上找不到其他 RS 闩锁器件。 请帮您推荐一个吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 R/S 锁存 器都有四个通道。

    您实际上需要大于5V 的电压还是三态输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我将与客户一起检查此信息。

    如果我实际上需要这两个条件、我们只有 CD4043B、对吧?

    如果 电压大于5V 且无需三态输出、我们还有其他建议吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LS279A 是一款过时的双极器件、具有低电平有效输入。

    具有高电平有效输入的 R/S 锁存器可由两 个或非门构建、但这不会节省空间。